欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米自有工厂:1件起订,不早不晚精准交付秘诀

  • 2025.04.29 16:32:05
  • 米思米
  • 2868

在制造业领域,如何快速响应多样化、小批量的订单需求,一直是企业面临的挑战。米思米中国自有工厂作为其全球生产网络的重要一环,始终坚持以客户需求为核心,践行“高品质、低价格、短交期”的经营理念。与传统模式不同,这里不追求大规模量产,而是专注于灵活性与精准性——即使是单个零件的订单,也能实现从生产到交付的全流程高效管理。 

 

工厂采用MTO(按订单生产)模式,以交付周期为排产优先级,而非单纯追求产量。通过自主研发的DNC智能排产系统,系统可实时分析订单需求,动态调整生产计划,确保每个订单都能“不早不晚”准时交付。这一模式打破了传统生产对批量规模的依赖,真正实现了“一件起订”的承诺,为中小批量订单客户提供了极大便利。 


米思米自有工厂:1件起订,不早不晚精准交付秘诀


一、全流程自主化:效率与品质的双重保障  

 

米思米自有工厂的核心优势在于其全流程自主生产能力。从原材料存储到热处理、机加工、表面处理,所有环节均在同一厂区内完成。工厂配备了恒温恒湿的原料仓储系统,确保原材料的稳定性;独立打造的表面处理车间则解决了外协加工周期不可控的痛点,将关键工序的时间成本压缩至最低。 


米思米自有工厂:1件起订,不早不晚精准交付秘诀

 

工厂采用JIT(准时制生产)模式,核心为"连续流"生产——每道工序单件流转,最大限度减少等待时间。该体系不仅是内部精益管理方式,更成为对外承诺:精准匹配客户需求时效,坚持"不早不晚"原则,既避免客户库存积压,又确保交付时效,为客户创造时间价值。

 

二、技术创新驱动:数字化赋能精准管理 

 

数字化管理是米思米实现精准交付的另一大支柱。工厂自主研发的DNC(分布式数控)系统,根据交期智能排产,实时监控各环节进度,责任划分清晰透明。从订单接收、排产规划到最终出库,每个节点均可追溯,确保交付周期精确到小时级。 


米思米自有工厂:1件起订,不早不晚精准交付秘诀


此外,工厂通过智能化系统实现了“产销合一”。客户在米思米官网进行产品选型时,可直观查看产品的预计交期。这种透明化的服务模式,让客户能够更高效地规划自身生产节奏,减少因备货或等待造成的资源浪费。 

 

三、米思米自有工厂商品推荐 

 

为满足制造业客户的多样化需求,米思米自有工厂提供涵盖经济型与标准品的海量型号产品。其中,同步带轮、导向轴、直线导轨、定位销等核心零部件凭借高精度与稳定性,成为众多客户的优先。这些产品不仅适配自动化设备,还可根据客户需求灵活定制,真正实现“一站式采购”。 

 

四、时间战略:为客户创造时间价值

 

持续为客户创造时间价值,是米思米时间战略的核心理念。为了给客户在有限的时间里,创造更多的时间价值,米思米通过“切实短交期”和“减少客户工时”来回应客户需求。不仅确保在客户所需的时间点准时交付产品,还通过先进的数字技术实现采购自动化和一站式服务,为客户创造时间价值持续作出贡献。


米思米自有工厂:1件起订,不早不晚精准交付秘诀


在制造业迈向柔性化与定制化的今天,米思米自有工厂的实践为行业提供了新思路。通过技术革新与模式优化,工厂成功将“一件起订”从概念变为现实,同时以高达99.99%的准时交付率(*数据由米思米公司统计至2024年6月,以实际为准)证明了其可靠性。未来,米思米将继续深耕精准制造领域,以更高效、更灵活的服务助力全球客户提升竞争力。 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities